This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:ADC 精度问题

Guru**** 2996290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903353/ads8320-adc-accuracy-issue

器件型号:ADS8320

TI 客户支持人员在这里提到了我。 我已经验证了我们使用 ADS8320E/250 ADC 的新产品、但我的精度有一些问题。 当我绘制进入 ADC 的输入电压并将其与我在输出上读取的电压进行比较时、形状中存在不匹配。 这表明 ADC 本身存在问题。 我想向 TI 应用工程师发送一份我的结果的电子表格(其中包含对问题的更好的描述)以及我们设计的原理图页面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的发帖。 我将通过您的个人资料中的电子邮件地址与您脱机联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的一位代表要求我确认我现在与 FAE 联系。 我目前通过电子邮件与 Ryan 联系。