This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:复数输入数据

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904513/dac37j82-complex-input-data

器件型号:DAC37J82

您好!

我想知道我是否可以将 DAC37J82与插值= 2的 DACA 和 DAC-B 的复杂输入数据一起使用。
它是否为每个 DAC 提供了一个 IQ 转实际转换器?
例如:发送 I_DACA/Q_DACA 和 I_dacB/Q_dacB

在数据表(表9)中、可以看到 JESD 的数据帧格式:
http://prntscr.com/iq12i4
但尚不清楚(当内插因子> 1时)、
如果一部分 I/Q 可以进入 DAC-B、另一部分可以进入 DAC-B、
或者、如果"I"表示 DAC-A 的实际数据、而"Q"表示 DAC-B 的实际数据


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    该器件不支持向每个 DAC 发送 I 和 Q 数据。 它可以执行 I/Q 到实际转换、但在本例中、来自 CHB 的 Q 数据会被丢弃。 请参阅数据表的图70。

    此致、

    Jim