This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:AMC1306M25建议使用 RFLT 和 CFLT

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904484/amc1306m25-amc1306m25-recommend-rflt-and-cflt

器件型号:AMC1306M25

尊敬的团队:

您是否会在下面的布局中推荐 RFLT 和 CFLT 的值?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    Rfilts 为10欧姆、Cflt 为8.3nF、是良好的值。 这提供了一个大约1MHz 的截止频率、这对于抗混叠和传导 EMC 滤波都很好。