This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44I30:需要 AFE44S30或 AFE44I30的数据表和固件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE44I30, AFE44S30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901953/afe44i30-need-datasheet-and-firmware-of-afe44s30-or-afe44i30

器件型号:AFE44I30
主题中讨论的其他器件: AFE44S30

尊敬的 TI 支持者:

我想将此芯片用于我的研究项目。

如何获取设计的数据表和固件?

谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    AFE44I30和 AFE44S30器件都需要 NDA。

    您可以通过单击"立即申请"按钮 并从相应的产品文件夹中填写所需信息来申请数据表和其他配套资料。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经多次提出要求、但一些 TI 支持者回答很慢、很不热情地分享资源、没有积极的态度。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    似乎 NDA 流程正在进行中、因此我将关闭该帖子。

    如果有任何待处理的问题、请随时联系以下电子邮件列表:

    biosensing_afe-support@list.ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的支持和 TI 团队。