This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:隔离 VA 和 VDR 电源引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904268/adc08d1020-isolating-va-and-vdr-supply-pins

器件型号:ADC08D1020
主题中讨论的其他器件: ADC08D1520

在 ADC08D1020的数据表中、建议使用铁氧体扼流圈 (Miller FB20009-3B)将 VA 和 VDR 与1.9V 电源隔离。

查看 ADC08D1520的参考板、可以看到未使用铁氧体扼流圈。

 ADC08D1020是否绝对需要铁氧体扼流圈?

如果是、是否有可使用的更小的铁氧体扼流圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    扼流圈并不是真正必要的。 ADC1XDXXXX 10/12位 LVDS 输出器件的大多数电路板在不同的1.9V 电源之间没有任何扼流圈。

    此致、

    Rob