This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:将输出直接连接到电机驱动器 VREF

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904084/dac43608-connecting-output-to-motor-driver-vref-directly

器件型号:DAC43608
主题中讨论的其他器件: DRV8874

大家好、团队、

我的客户正在考虑将 DAC43608连接到电机驱动器(DAC8874等) VREF。

是否可以将 DAC43608输出直接连接到 DRV8874?

DRV8874 D/S 未显示 VREF 输入阻抗、但我想它通常是可以的。

我和我的客户只想确保建议的连接。

谢谢

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    在浏览 DRV8874的数据表后、REF 引脚确实连接到比较器的正输入端、我相信这会产生高输入阻抗。

    因此、从 DAC 侧来看、这不是问题。

    此外、DAC43608可以拉电流/灌电流大约为10mA、而不会出现任何问题。

    但是、为了进行双检查、您能否发布有关 VREF 引脚阻抗的查询?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    谢谢!

    此致、

    Itoh