This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用内部电源作为基准的交流激励

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903406/ads1261-ac-excitation-using-internal-supply-as-reference

器件型号:ADS1261

尊敬的 Hall

希望您仍然可以获得我的 ADS1261项目的原理图。  如果您再次查看原理图、您将看到我正在测量激励电流、电桥电压和电桥输出。  测量电桥电压时、我使用内部5V 电源作为基准。  我能否在使用内部5V 电源作为基准的同时使用交流激励来测量电桥电压?  当我在正常模式下测量电桥电压时、我得到我期望的结果(大约3.5V) 。然而、当我在交流激励模式下测量电桥电压时、我得到负数。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    遗憾的是、启用交流激励时、无法使用内部2.5V 基准源...

    交流激励的好处在于具有可改变测量之间极性的共享激励/基准电压。 使用交流激励时、ADS1261期望(外部)基准源切换极性(即、在第1阶段、VREFP 和 VREFN 之间应存在正电压、在第2阶段、VREFP 和 VREFN 之间应存在负电压)。 当选择内部基准源时、上述条件将不会满足、您将看到意外结果、例如负满量程负输出代码。

    您需要将电桥的激励电压连接到其中一个外部基准输入(即 AIN0/AIN1或 AIN2/AIN3之间)、然后在启用交流激励时需要选择此基准源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的霍尔先生

    我想我对 ADS1261的所有问题都到此结束了。  感谢你的帮助。