This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:需要了解校准功能

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904014/adc12dj5200rf-want-to-know-the-calibration-function

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我目前正在使用 ADC12DJ5200和我自己设计的电路板、但我遇到了 ADC 输出失调电压的问题。

我对校准有一些疑问。
・此校准是在模拟中完成的吗?
・后台校准在 ADC 之间切换的频率如何?
・校准功能是否正确以提高 AD 转换结果的精度?
・此校准使用什么算法? (如果可以回答)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shogo、

    我可以回答您的一些问题、但我无法回答其他问题、因为这是转换器中 IP 的一部分。

    有一个内部 DAC、用于调节模拟侧的偏移。

    要尝试的一点是、不要使用 BG 校准、尝试使用 FG 校准并在该模式下启用偏移校准、即 FG

    另一个要尝试的方法    是手动调整偏移、例如通过调整偏移寄存器 OADJ_A_FG0_VINA、请参阅第123页、手动应用时请记住删除 BG 和 FG 校准。

    此致、

    Rob