This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:寄存器配置和测试模式

Guru**** 2379820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903039/ads5296a-register-configuration-and-test-pattern

器件型号:ADS5296A

您好!

我希望 ads5296a 作为具有交错模式的4_channel 10位运行。我 根据下面的地址和数据配置了寄存器。

ADDR=0x00、数据=0x0001

ADDR=0x00、数据=0x0000

ADDR=0x07、数据=0x0001

ADDR=0x40、数据=0x8000

ADDR=0x46、数据=0x8100

我根据上述数据进行了配置、但结果不正确。

同时、我对该状态进行了内部测试。 以下是寄存器25h 的 TEST_PATT2的寄存器配置。

ADDR=0x00、数据=0x0001

ADDR=0x00、数据=0x0000

ADDR=0x07、数据=0x0001

ADDR=0x25、数据=0x1040

ADDR=0x40、数据=0x8000

ADDR=0x46、数据=0x8100

这也是错误的。 数据是常规的、但并非锯齿状的。

您是否要检查我的配置、并检查是否缺失。

谢谢!

此致!

GT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5296A 器件。

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    请先告诉我们:

    1) 1)您是否使用 ADS5296AEVM 板并同时连接到 TSW1400 EVM 板来捕获数据?

    2) 2)您是否正在运行 HSDC 专业版 GUI?

    3) 3)如果是,您的 ADS5296A GUI 是否可以在 HSDC 专业版中工作?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    首先、非常感谢您的回复。

    我没有使用 ADS5296AEVM 板。 我将芯片放在我自己的硬件上。 当我使用 TEST_PATT0模式时,我将其设置为全0或全1,结果是正确的。

    由于 Test_PATT2模式下的结果不正确、我想确认其配置。

    谢谢!

    此致!

    GT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ADS5296A 寄存器设置、

    请尝试以下随附的 ini 文件吗?

    它们具有奇数模式或偶数模式。

    请尝试一下、希望他们能为您服务。

    谢谢!

    此致、

    e2e.ti.com/.../5296_5F00_10b_5F00_4ch_5F00_even.inie2e.ti.com/.../5296_5F00_10b_5F00_4ch_5F00_odd.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、对于斜坡模式设置、

    请尝试:

    地址= 0x25 数据= 0x0040

    谢谢!

    此致、