This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:带1:4变压器的 ADS 4245

Guru**** 2501675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903293/ads4245-ads-4245-with-1-4-transformer

器件型号:ADS4245

您好!

我使用 ADS4245、希望在接收器和 ADC 之间使用1:4变压器。

实现 电压增益的方法。

使用该比率有问题(步进1:1)?

我在数据表中看到了一些评论、但我不确定它们对 ADC 性能的意义/影响。

此致、

Yinon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    您可以使用1:4器件、但要确保变压器两侧的电路板阻抗都正确。 此外、请确保模拟输入不超过数据表的限制。 您可能会失去一些性能、因为您将无法背靠 背使用两个变压器并实现所需的增益。 根据数据表、 "背靠背连接两个相同的射频变压器有助于最大限度地减少这种不匹配;对于高频输入信号、可获得良好的性能"。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、根据数据表:

    Ω 1:4变压器、源阻抗为200 μ A。 较高的源阻抗无法实现

    有效吸收采样毛刺、并可能导致性能下降(与使用1:1相比)

    变压器)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不知道在这种情况下干扰的含义以及它如何依赖于源阻抗。

    您能放大一下吗?

    谢谢、

    Yinon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    模拟输入上使用了内部采样开关。 当开关被激活时、少量的能量将反馈到输入引脚。 这是干扰。 串联电阻器用于抑制这种能量。

    如果使用4:1变压器、通常会 将50欧姆单端走线连接到变压器的输入端、并使用来自变压器的200欧姆差分输出走线。 通过这种方法、阻抗在电路的端到端进行匹配。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、在200欧姆的情况下、吸收该毛刺的问题是什么呢?

    "较高的源阻抗无法实现

    有效吸收采样毛刺、并可能导致性能下降"

     

    谢谢、

    Yinon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    我正在检查与此相关的设计。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yinon、

    这就是我收到的内容:

    "50欧姆根据经验(通过实验)-与高电平相比、低端接电阻似乎更好地吸收了干扰"。

     

    此致、

     

    Jim