This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 采样率

Guru**** 2505765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904160/adc-sampling-rate

主题中讨论的其他器件:ADS5400ADC12J4000

您好!

我们希望在 ATE 系统中实现示波器功能、通过使用微控制器通过 ADC 采样捕获输入信号来测量上升时间、下降时间、占空比、VOH、VOL。

我们的输入方波信号频率范围为10MHz 至100MHz、TR、TF 规格小于5nsec。

请根据上述要求以及 ADC 采样率 和输入信号带宽之间的关系、建议选择 ADC 器件型号。

谢谢、

Varaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varaprasad:

    100MHz 信号对应10ns 周期。  对于方波、上升/下降时间将小于5ns。  另一种查看方法是确定您需要或想要表示方波的精确程度。  真正的方波具有无限谐波。  具有5ns 上升/下降时间的100MHz 方波看起来更像是一个三角波。

    因此 、您希望捕获的方波越多、ADC 采样率越快、所需的 BW 就越大。  我想说一条合理的经验法则是选择具有10倍采样/BW 能力的 ADC 作为最高输入信号。  对于100MHz 信号、请查找具有1GSPS 或更高采样率的 ADC。

    TI 在该领域有多种选择。  一个选项是 ADS5400 (1GSPS、2.1GHz BW)。  您可以选择使用具有 ADC12J4000等器件(4GSPS、3.2GHz BW)的 JESD 接口实现更高的性能。  如果您想了解其他 GSPS ADC 选项、请查看 TI 的网页。

    -RJH