This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:双极性增益/偏移校准

Guru**** 2966220 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903579/dac8760-bipolar-gain-offset-calibration

器件型号:DAC8760

在单极配置中、增益校准的定点是偏移点(0000h)。

在双极系统稳压器中、偏移点为中量程(0V)。 对于 DAC8760、增益校准后、0V 偏移发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    DAC8760的数字校准功能的工作原理是更改在内部发送到 DAC 的代码。 增益校准寄存器允许根据增益校准数据将 DAC 代码的增益从0.5至1.5范围进行缩放。 寄存器的默认值为0000h、对应于0.5的增益。 要将增益值设置为1、请将8000h 写入增益校准寄存器。 增益值为1时、双极输出的中标度值应仍为0V。  

    对于任何其他值、DAC 的输出将与发送到 DAC 的内部代码相对应、该内部代码由数据表中的等式6给出。 我建议在校准双极 DAC 范围时同时使用 USER_GAIN 和 USER_ZERO 的组合、以确保中标度值仍保持在0V。

    此致、

    请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC8760可配置为单极或双极系统。 我使用了双极配置、User_Gain 会在中标度移动偏移。

    与 单极系统一样、"固定"偏移点位于"0000h"。

    我在+/-10V 配置下进行了一些测试:

    如果我更改 User_Gain、则0V 处的偏移会以~35mV 的电压偏移。

    在-10V 时为400µV μ A

    与图片中所示的情况类似。 DAC8760的文档不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您的观察结果是正确的。 由于 DAC8760校准是纯数字的、因此偏移点始终固定在代码0000h 而不是0V。 尽管如此、您仍应能够对 DAC 进行数字校准、以便纠正双极输出范围0V 时的误差。 对于双极范围、您可以假设需要校准的增益误差是满量程范围增益误差的一半。 然后、需要校准的偏移误差将是中量程的误差。 如果您在实现该结果方面遇到问题、请告诉我。  

    谢谢

    请