This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:2线 HART 通信解决方案

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903193/dac161s997-2-wire-hart-communication-solution

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件:DAC8740H

大家好、

我正在寻找 具有 DAC8740H (HART 调制器)的2线 HART 通信 DAC161S997 DAC 的 EVM 和参考原理图。

如果有、请分享原理图和源代码。

注:我随附了包含上述器件的原理图草稿、敬请查看、并告知我是否需要进行任何更新。

谢谢、

Srinivas M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    这是 EVM 设计的链接。 EVM 设计不使用 DAC8740H、但它显示了调制解调器的 MODOUT 引脚需要如何以及在何处连接。 您还可以在 此处找到 DAC161S997的其他参考设计

    您是否可以附加更高分辨率的原理图设计版本进行审阅?  遗憾的是、上面的图像不够清晰。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的回复。

    希望此图片清晰、如果不是、请分享您的电子邮件 ID、我将分享 sch pdf。

    请您查看并告知我是否需要进行任何修改。

    谢谢、

    Srinivas M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    此版本稍微更清晰、但设计中有一些关键部分未显示。 从24V 电源返回 NPN 集电极的回路电流路径缺失。 我建议您将设计的 pdf 版本发送给我以下的电子邮件、以供进一步审查。 谢谢。

    此致

    Reza Abdullah

    g3reza@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您通过电子邮件提供原理图。 以下是我的意见。

    1. ERRLVL 具有10k 上拉/下拉电阻器。 因此、该设计将始终消耗额外的330uA 电流。 我建议将电阻器增加到100k 以进一步降低功耗。 我建议 ERRB 也这样
    2. NET Modin 是否连接到设计的任何其他部分?
    3. 对于 HART 注入、我建议使用数据表图20中的电容器值。 C1 = 390pF、C2 = 220nF、C3 = 1nF、您的设计中的 C32将为6.8nF、并将 C34和 R20卸载。
    4. 我看到您在 Loop - 24V 和 Loop 24V 之间进行了切换。 我以前没有测试过这样的配置、但是只要开关打开得足够快、那么我认为电路应该正确启动。 我还看到您可以选择安装 R8以进行调试。 这是一个很好的替代方案。
    5. 对于 DAC8740H,由于使用的是内部滤波器,因此应将 C36替换为680pF。

    我们可以在此处或通过电子邮件继续讨论。 如果您要继续发送电子邮件、请关闭此讨论主题吗? 谢谢

    此致