This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J69

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903599/ads54j60-ads54j69

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:ADS54J69

你好
我已经介绍过几篇类似器件的文章和数据表、我有一点迷路:

我将4222配置中的 ADS54J69与 aria10 Altera/Intel FPGA 搭配使用。

在 FPGA 中、我实现了 Altera JESD204b IP。

如果我不选择"字节和位反转"、则表示 IP 假定它在特定通道上首先接收最低位形式的最低字节

我设法获得了一个"链接"和接收到的数据。

不过、在再次读取数据表时、我认为 ADS54J69首先发送最高字节的最高位。 如果我检查 FPGA 中的选项以通知 FPGA、它将首先期望最高字节的最高位、但我没有成功建立链路。 IP 仍会发出 SYNC 信号。

遗憾的是、我未能打开评估平台的 FPGA 参考设计。 对于 Quartus 18.1、这似乎不能直接工作。

如果通过更改、您有一个适用于此器件4222模式的配置文件、它还可以为我提供很多帮助、并在我这边节省很多时间。

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222.cfgNicolas、

    数据应根据数据表显示。 请尝试连接4222模式的配置文件。 确保在 ADC 的时钟存在之后、但在对寄存器进行编程之前发出硬复位。 如果反转字节、则链接将建立、因为 K28.5字符 为0xBCBC。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的快速回复。
    我将尝试您的配置脚本。
    我很抱歉坚持、但我想绝对肯定、  

    在特定通道上(对于4222配置)、我们获得了最高采样值、然后另一个采样值降至最低位。 这意味着我们接收位15然后是14、...直到0。
    我坚持认为,因为我目前掌握的数据没有意义,我正在寻找任何可能解释我的问题的途径。

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADC 配置文件的最后一次访问,它的目标是哪个页面?

    我未能将其与数据表中的寄存器相匹配。

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    未来将更新数据表以包含此内容。 更新后、请下载 ADC54J60数据表的最新版本。 这两个器件之间的唯一区别是 ADS54J69不提供旁路选项。  在大多数情况下、这两者的寄存器映射是相同的。

    此致、

    Jim

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    很抱歉坚持、但我是否可以让您澄清哪个位先发出、是位(15)还是位(8)、还是位(7)或位(0)?

    我的理解是、这应该是位(15)、但我绝对要确定

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    如果 器件首先在 SERDES 通道中发送 MSB 字节。 则 JESD IP 输出数据应首先从八位位组中获得 MSB

     

    八位位组0中的位15第一位,八位位组1中的位7第一位,依此类推…

     

    此致、

     

    Jim