This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:ADS1247的电阻值(RCMP 和 RBIAS)

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS1248, ADS124S08, ADS124S06, ADS124S08EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903118/ads1247-resistar-value-rcmp-and-rbias-to-ads1247

器件型号:ADS1247
主题中讨论的其他器件: ADS1248ADS124S08ADS124S06ADS124S08EVM

我使用 Pt100传感器(电阻式温度检测器)。
我想在 ADS1247上℃-80 ̊ C 至70 ̊ C (℃)的温度、
我想知道电阻值 Rcomp 和 RBIAS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面显示的参考设计、它们将为 ADS1247提供两种方法。  包含并说明了所有必需的计算。

    http://www.ti.com/tool/TIPD120

    http://www.ti.com/tool/TIPD152

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin

    在本例中、我希望将两个三线制 RTD 与一个芯片配合使用。

    ADS1248。

    ADS1247未使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。  所有4个输入均用于使用 ADS1247进行 RTD 测量。  ADS1248、ADS124S06或 ADS124S08器件可容纳更多传感器。

    我应该在上一篇文章中将其链接在一起、但 TI 拥有一个有关 RTD 应用的丰富资源、其中展示了多传感器设计的许多选项:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Collin。
    我想了解 ADS1248、ADS124S06或 ADS124S08上的两个3线 RTD 的原理图、
    我能否购买使用两个三线 RTD 测量温度的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否有可用于多 RTD 测量的参考设计。  但是、您可以购买 ADS124S08EVM 并从外部连接 RTD。  我们还提供了一些适用于使用该器件进行温度检测的出色参考代码、可在此处找到:

    http://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW