This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:增益误差封面确认

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903698/adc128s052-q1-gain-error-cover-confirmation

器件型号:ADC128S052-Q1

大家好、

对于 ADC128S052-Q1、数据表中有满量程误差数据、它有一个典型值和一个最大值。 对于所有器件、满量程误差数据遵循正常分布。

我们是否在发运这些器件之前测试此数据?

典型值可覆盖多少百分比?最大值可覆盖多少百分比? 谢谢。

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不会提供有关我们生产测试策略的直接信息、但最大规格将通过设计进行测试或保证。  请确信、如果规格在数据表中具有最大值、则器件不会在出厂时性能超出该值。

    典型值通常为+/-1 Σ 或大约68%。  最大值通常设置为3或4西格玛、并将包含100%的单位、因为会产生异常值。