This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:ADCPro DSP 未就绪..重试>>失败(无 USBStyx)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902192/ads1282evm-pdk-adcpro-dsp-not-ready-retrying-fail-no-usbstyx

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1282

帮助!
我正在尝试使用评估板和 ADS1282EVM 加载 ADCPro。

我已经非常具体地加载了安装指南中所述的文件、无论我尝试的方式如何、我始终会达到相同的目的。

安装 ADCPRO-installer.exe、然后安装 ADS1282EVM-PDK-SW-installer.exe

插入我的 USB 端口和 NI-VISA 驱动器负载。

借助 ADCPro 并为 ADS1282选择 EVM、ADCPro 会显示 USB 连接已建立、下载固件、下载成功、然后 DSP 未就绪重试等、直到超时为止。

我在 Windows 7中

我已查看设备管理器、找到 NI-VISA > MMB0 (NI-VISA)设备、但未找到 USBStyx、以下链接没有 USBStyx 驱动程序。

"C:\Program Files (x86)\ADCPro\DRIVERS"

则 ADCPro 无法成功工作。 它显示“由于超时情况,固件加载失败。请重置....” 但重置不起作用!


那么、现在怎么办?


谢谢

Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

      从 http://www.ti.com/tool/ADS1282EVM-PDK 安装 ADS1282EVM-PDK-SW 软件包后、您应该会在 drivers /文件夹中看到以下文件:

    您需要运行  与您的 Windows 版本(64位操作系统为 x64)相对应的 MMB0_DRIVER_INSTALL MSI 文件。

    注:如果它们没有显示在此处,则可能存在 Windows 权限问题,无法将它们复制到此位置。 在这种情况下、请再次尝试运行 ADS1282EVM-PDK-SW  安装程序、并在%TEMP%/ADS1282/文件夹中查找它们。

    安装此驱动程序后、请尝试关闭并重新打开 ADCPro、并确保为 MMB0提供所需的+/-10V 电源。 如果没有这些电源、ADS1282EVM 将无法连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    我已经安装 了 MMB0_DRIVER_INSTALL 、具有壁式电源的 EVM、+/-10V 和5V 附加电源、但 DSP 尚未准备就绪、

    那么接下来该怎么办呢?

    谢谢、

    Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    接下来、我将仔细检查 ADS1282EVM 和 MMB0上的跳线设置。 有关 所需的跳线设置、请参阅 EVM 用户指南中的图4和图8。

    然后、我建议打开 Windows 设备管理器并再次尝试连接到 EVM。 观察设备管理器、了解 MMB0断开连接后、它是否会重新枚举为 USBStyx 设备、或者它是否会重新枚举为"未知设备"(该图标将具有一个小的警告符号)。

    如果您看到未知设备、我将尝试手动更新此设备的驱动程序。 右键单击未知设备、然后选择"Update driver"(更新驱动程序)。 按照 Windows 提示操作、但不要让 Windows 尝试自动搜索驱动程序(您可以参考 https://www.windowscentral.com/how-properly-update-device-drivers-windows-10#update-drivers-using-device-manager 以获取附加说明)。 使用“从磁盘安装”按钮进入菜单后,单击此按钮,然后浏览位于 C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers\usbstyx\usbstyx.in 的 usbstyx.inf 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    尝试连接到 EVM 后、MMB0断开连接、我既看不到 USBStyx 器件、也看不到"未知器件"。

    那么该怎么办呢?

    谢谢  

    Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    是否可以分享 ADS1282EVM 设置的图片?

    此外、您是否还有另一台 PC 可以尝试使用? 有时、我们在特定 PC 上看到了无法解决的问题、因此在另一台 PC 上尝试 EVM 将有助于我确定这是 PC 问题还是 ADS1282EVM 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    帮助!!!有点紧急!

    ADS1282EVM 设置的图片是什么、如下图所示?

    此外,我尝试使用另一台 PC,但它也不起作用。

    下面添加了错误。

    我再次看到用户指南,在图13之前,它是相同的。

    那么该怎么办呢?

    谢谢

    Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    感谢您提供的图片! ASD1282EVM 上的跳线看起来不错、但我没有看到+/- 10V 连接(或+/- 5V 连接)。

    您需要在此处连接每个电源...

    注意:如果您不打算将 ADS1282与双极模拟电源配合使用、则-5V 电源是可选的。

    • 对于+5V 电源、您需要将其连接到"+5VA"终端、而不是像您的图像中所示的"+5V"终端。 或者、您可以使用壁式电源、但需要安装跳线 J12。 注意:如果您确实使用墙上电源、则不要将任何设备连接到"+5VA"! 应安装跳线 J13B、以便为 ADS1282EVM 子卡提供5V 电源。

    • 10V 电源应连接至"+VA"、-10V 电源应连接至"-VA"。 注意:不应安装跳线 J13A、否则它会将+10V 电源短接至+5V 电源!

    • 连接到 J14的所有电源应与"GND"端子共用一个公共接地连接。

    尝试这些连接、然后告诉我您是否能够连接到 EVM。 如果仍有问题、则 EVM 可能已损坏或出现故障、您需要在我们的"客户支持中心"创建新问题以请求更换 EVM。 但是、我希望通过上述说明、您能够使 EVM 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    更改 DSP 后、如下图所示、我尝试再次安装 MMB0驱动程序。

    此外、再次运行 ADCPro 后、MMB0断开连接、我在设备管理器中既看不到 USBStyx 器件、也看不到"未知器件"、并且 DSP 尚未准备就绪。

    那么、这是否意味着我的 EVM 中存在一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    +/-10V 电源还需要与 MMB0 PCB 进行接地连接。 因此、您应该至少有三根(甚至四根)导线连接到 MMB0上的 J14接头。

    10V 电源应连接在+VA 和 GND 之间、-10V 电源应连接在-VA 和 GND 之间。 如果没有这些电源之间的共地电势、EVM 将无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您为我解决问题。

    我想开始编写 ADS12W2的数据采集代码、那么我如何通过 ADCPro 将代码下载到 EVM 中?或者我需要使用 Keil?

    谢谢、

    Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    我在另一个 E2E 主题 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/903808/3341728#3341728上回答了这个问题

    如果您可以提供一些有关您想要做什么的其他说明、这将有助于我回答您的问题。 谢谢!