This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1282EVM-PDK:如何下载代码?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903808/ccs-ads1282evm-pdk-how-to-download-the-code

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro、 ADS1282

工具/软件:Code Composer Studio

帮助!!!

我想将代码下载到 ads1282中、那么我应该选择什么软件?  ADCPro 能 满足我的渴望吗?还是能满足 Keil?

谢谢

Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evelyn、

    恐怕我不确定您要问什么...

    作为到 ADS1282EVM 的 ADCPro 连接过程的一部分、软件将下载 MMB0并使用正确的固件进行刷写、以便您可以使用 EVM。 如果 EVM 连接到 ADCPro、则此过程正常。

    如果您询问如何对 MCU 进行编程以与 ADS1282通信、则可以选择所选的 MCU 和 IDE 来编写 MCU 的固件。 ADS1282不是您直接编程的器件;但您通常会使用 SPI 外设对微控制器进行编程、以便与 ADC 进行通信并通过 SPI 通信修改 ADC 的寄存器值。