This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5686:dac5686的 IOVDD 可以是2.5V?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903954/dac5686-the-iovdd-of-dac5686-can-be-2-5v

器件型号:DAC5686

在数据表中、1.8V/3.3V CMOS 兼容接口。I SET IOVDD 为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没关系。 只要与 DAC 连接的 FPGA 等 CMOS IO 也处于2.5V 电平即可。 您可以使用 IBIS 模型进行信号完整性仿真

    您还可以参考数据表上的图45、了解内部 CMOS 输入结构、并参考 IOVDD。

    -Kang