This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:LVDS 接口

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903853/ads4129-lvds-interface

器件型号:ADS4129

您好!

我无法理解 LVDS 接口。

在数据表中:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4129.pdf?HQS=TI-null-null-digikeymode-df-pf-null-wwe&ts=1589045800369

在 数字输出(LVDS 接口:DA0P/M 至 DA13P/M、DB0P/M 至 DB13P/M、CLKOUT/M)下、通常 输出共模电压为1.05V。

这与 LVDS 兼容还是需要交流耦合/电平转换?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    您必须验证要向其发送 LVDS 输出的器件上的规格。 CM 和最小差分摆幅可能因器件而异。 您可能必须使用交流耦合电容器、也可能不必使用交流耦合电容器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你