This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:LDAC 何时生效?

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, DAC80504, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903774/dac60508-when-does-ldac-take-effect

器件型号:DAC60508
主题中讨论的其他器件: DAC80504DAC81408

你(们)好。

有关 DAC60508的一些问题:

-当写入触发寄存器中的 LDAC 位时、输出何时会更新缓冲寄存器的内容? 我想它在写入触发寄存器后位于/CS 上升沿、但在数据表中找不到这种确认。

-是否有任何“写并更新所有”功能? 我希望所有8个输出同时更新、但要更新为不同的值、因此我认为 Brdcast 对我不有用。 我是否需要发送8个寄存器写入、然后向触发寄存器发送第9个写入?

-希望有一个硬件 LDAC 输入... 我需要低抖动更新,我想我可以通过在 UC 上使用硬件计时器计数器来控制/CS 的上升沿何时发生,但这是一个难题:P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各。

    它将位于 CS 的上升沿之后。

    2.您可以将设备配置为同步模式,然后将唯一的值写入每个通道。  然后、您将发布软件 LDAC、所有通道都将更新。

    3.我明白。 在本例中、我们受到器件上引脚数量的限制、同时仍保持较小的封装。  您可以考虑使用 DAC80504、它是一款4通道器件、但具有 LDAC 引脚。  它属于同一系列器件。  您还可以查看 DAC81408、这是一款电压更高的器件、但它具有8个通道和一个 LDAC 引脚。

    谢谢、

    Paul