This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:ADS4129能否与单端输出运算放大器配合使用?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903835/ads4129-if-ads4129-can-work-with-a-single-ended-output-op-amp

器件型号:ADS4129

我有一个单端输出运算放大器,、我想通过 ADS4129,对运算放大器的输出进行采样、同时、ADS4129由 LVDS MODE。输出

我想?ADS4129是否可以用这种方式使用,或者 ADS4129是否只能与差分输出运算放大器配合使用


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您可以执行此操作、但仅驱动转换器单端模拟输入而不是差分输入时、满量程范围将被限制为一半。 同时确保振幅 在数据表的规格范围内。

    此致、

    Jim