This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:测量中的60Hz 噪声

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903696/ads1261-60hz-noise-in-the-measurements

器件型号:ADS1261

您好!

我们正在设计一个使用 ADS1261来测量四个负载单元的输出的设计。 在测试期间、我们的数据中遇到明显的60Hz 噪声。

使用 ADS1261设置为1200SPS、PGA = 128且 sinc 2滤波器的 EVM、我们观察到589位 pk-pk。 但是、当我们在 ADS1261设置为400SPS、PGA = 128和 sinc 2滤波器的情况下进行类似测量时、我们观察到峰峰间值介于2500-3500位之间。

该附加噪声的频率为60Hz。 出于测试目的、我们的设计使用 USB-FTDI 适配器与板载微控制器进行通信、但最终设计通常仅使用 USB 端口作为电池的备用电源。

当我们使用未连接到墙壁电源的笔记本电脑运行测试时、60Hz 噪声消失。 这似乎可以确认噪声是通过 USB 电缆传导的。 但是、如前所述、在使用 ADS1261-EVM 进行类似测量时不会观察到该噪声。 我们的设计实际上使用相同的 LDO 为 ADS1261供电。 是否有人能够提供一些关于如何在 EVM 上实现更好的60Hz 抑制的见解?

此致、

Vincent Politzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    您是否以相同的数据速率检查了结果? 我相信这与您的情况相同、但我想确认。 我想检查您的原理图、包括 ADC 和电源、看看您是否有 正确的去耦。 此外、您的 PCB 布局也将有所帮助、谢谢。

    此致、

    戴尔