This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6425:热性能信息

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903014/ads6425-thermal-information

器件型号:ADS6425
主题中讨论的其他器件:ADS5263

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户想知道 ADS6425IRGC 的 θ JB。 此外、如数据表中所示、θ JC 为 22.1°C/W、只需确认这是否适用于所有器件、因为数据表中规定了条件。

提前感谢您。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

     在功耗和封装相同的器件(如 ADS5263)的最新数据表中、您可以找到包含新指标的完整热性能信息。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    谢谢你。

    此致、

    Franz