This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92018:LMP92018功耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903501/lmp92018-lmp92018-power-consumption

器件型号:LMP92018

大家好、

我的客户计划在其中一个设计中使用 LMP92018进行监控、

LMP92018组件采用5V 电源时的功耗是多少?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    在断电模式下、最大电源电流为50uA。 在转换过程中、当输出为空载时、最大电流为4mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您还可以查看 AMC6891、它是与 LMP92018等效的 P2P。  我们指定 IQ: