This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:ADS8168EVM-PDK

Guru**** 2521040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902070/ads8168evm-pdk-ads8168evm-pdk

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

大家好、

我想使用 ADS8168 EVM 和 stm32f407发现板执行一个项目。 我不会使用套件随附的 PHI 控制器。

我添加了一张有关如何使用它的照片。 我将使用外部电缆连接并连接外部电源。

我可以使用该图中所示的方法吗?

如果我可以像图表中那样使用它、您可以共享 stm32f4的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    是的、只要 PHI 板未连接到 ADS8168EVM 板、您的连接就会看起来正确。

    SDO-0 -> MISO

    SCLK -> SPI-SCK

    SDI -> MOSI

    CSn ->至 SPI 芯片选择、可以是一个计时器输出、用于精确控制采样率。

    此外、DVDD 可设置为2.35V 至5.5V 范围内的任何电压、并且应与主机 MCU 的 IO 电压匹配。

    我们没有 ADS8168的任何示例代码。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。

    我设置电路。


    我使用10K (上拉)电阻器将 CS 和 SDO 引脚连接到3V。

    我找到了您之前为 Markus 回答的另一个问题、然后按照其中的步骤操作。

    e2e.ti.com/.../768490

    我在这里使用了代码。

    我想分享一些测量结果

    外部电源端子(P1)

    5.5V >> 5.32V (应用的5.32V 适配器)
    3.3V >> 3V (施加3V 适配器)
    GND >> GND (所有 GND 共用)

    我从5.3V 引脚测量5.24V 电压

    和其他测量;

    REFP 4.96V (外部基准)
    Decap 2.79V
    ADC-INM 0V >> GND
    ADC-INP 2.974V >> ADC-IN 2.974V

    RST >> 3.2V

    在所有这些条件下、我的示波器屏幕截图如下所示

     



    我觉得有问题、我也有类似的问题。  我该怎么办?

    谢谢、

    此致、

    Ilhan Zengin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan、

    /CS 决定转换时间和总数据速率。  对于 ADS8168、/CS 必须保持高电平至少660nS。  我无法从您的波形中得知您是否满足此计时要求。  但是、器件正在响应并在 MISO 线路上提供数据。

    此外、您还有非常长的导线、具有大量的噪声拾取。  我建议降低 SCLK 速度和整体时序、以帮助进行调试。

    请提供具有1个 SPI 帧的波形捕获、以便我们验证数据表图3中所示的时序要求。

    谢谢!

    此致、
    Keith