请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1015 主题中讨论的其他器件: ADS1115
大家好、
TI 是否有使用 ADS101x ADC 系列或类似器件与 VHDL 搭配使用的源代码示例?
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shlomi、
我们没有针对 ADS101x ADC 的任何特定源代码示例。 我们目前最接近的一点是 ADS1015 Linux 驱动程序的链接:
https://www.ti.com/tool/ADS1015SW-LINUX
虽然 TI 网站提供了一些链接来获取这些驱动程序、但我们不直接支持这些驱动程序。 这些驱动程序不是由 TI 开发的。 对于其他代码示例、您可以使用 google ADS1015或 ADS1115 (12位 ADS1015的类似16位版本)和示例 C 代码。 有很多开发人员使用过这些器件。
请注意、我们正在开发新版本的 ADS1115EVM。 我相信这将是一种 launchpad 格式、其中将包含一些示例代码。 这可能会在夏天结束。
注意:如果您正在寻找器件的行为 VHDL 或 Verilog 模型、据我所知、我们尚未为 ADC 开发出类似的模型。
吴约瑟