This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:输入电阻器偏置以减少 ECG 漂移

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903497/ads1292r-input-resistor-biasing-to-reduce-ecg-drift

器件型号:ADS1292R

您好、先生、

我将获得两个 ECG 通道、根据 多参数生物信号监视器设计指南、我应该在 输入端放置一个一阶低通滤波器并应用电阻偏置来减少 ECG 漂移。

但是、如果我不使用呼吸部件、如何将电阻器偏置应用于两个通道?

C57、C59和 C60的用途是什么?

谢谢、

Yuhang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuhang、

    感谢您的发帖。

    我们在 E2E 上的 ADS129x BIOFAQ 页面上提供了一些有用的文档、其中介绍了呼吸信号链组件背后的理论。

    仅对于 ECG 测量、不需要 RESP_MODx 信号路径、可以将其卸载。 通常只需要一个简单的 R-C 滤波器。 如果您的系统是交流耦合的、则交流耦合电容器和电阻分压器足以偏置输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!