This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC 斜坡测试模式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902662/adc12dj3200-adc-ramp-test-pattern

器件型号:ADC12DJ3200

根据数据表、斜坡测试模式在使用的每个通道上以8位的形式发送样本。  

当 ADC 配置为 JMODE0和 JMODE2时、是否会在哪一层观察到斜坡模式?

JESD204B SERDES 层还是链路层或传输层?  还是在所有层上?

希望 尽快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、您好!

    数据表的第7.4.5.3节"斜坡测试模式"详细解释了您的问题。 这是信息。

    在斜坡测试模式下、JESD204B 链路层正常工作、但传输层被禁用、格式化板的输入被忽略。 在 ILA 序列之后、每个通道传输一个从0x00到0xFF 递增并重复的相同八位位组流。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解斜坡波形的工作原理。

    我的问题是在哪里可以观察到斜坡模式。

    是否应在每个物理通道(SERDES)上观察到斜坡模式?  

    例如、该 ADC 的通道 A0至 A7和 B0至 B7? 或  

    2.是否应在接收端(Intel A10 FPGA)的链路层(256位)而非通道上观察到该问题?  

    例如、使用您的参考 A10_ADC12DJxxxx_!

    我观察到的是 RX 链路层数据输出(256位总线)上显示的斜坡模式。

    SERDES 层输出(256位)不是8位斜坡模式。  

    3.吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您使用的是8通道 JESD 模式的 JMODE0和 JMODE2、因此您将看到通道 A0至 A3和 D0至 D3上的斜坡。

    2、您应该在每个通道上接收8位斜坡、这是一个重复斜坡、这意味着从0计数到256、然后返回0、依此类推。

    此致、

    Neeraj