This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:关于外部电容器和温度漂移

Guru**** 2914220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903082/dac8564-about-external-capacitor-and-temp-drift

器件型号:DAC8564

您好!

数据表指出、为了提高噪声性能、建议将一个外部负载电容器连接到 Vref。

那么、如果未连接该外部负载电容器、温度漂移将增大?

还是温度漂移不受外部电容器的影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议仅根据噪声滤波要求使用电容器(最小值100nF)。 它不会影响漂移数。

    但是、如果您的电容器存在泄漏 、并且泄漏取决于温度、您可能会在基准输出上观察到一些漂移。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。