This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:无 DAC 输出、但其他 SPI 命令有效

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902954/dac80501-no-dac-output-but-other-spi-commands-work

器件型号:DAC80501

我能够写入配置寄存器以禁用/启用电压基准。 我知道 SPI 正在工作。

在两个单独的设置中、我无法获得用于驱动任何东西的输出。 我将发送0x08 0x8000以将器件设置为 miail。 不会发生任何情况、仅0V 输出。

我已经在我的应用板和 TI EVM 板上尝试过。

我是否需要发送另一条命令来启用输出? 我已经尝试使用 Lsync 功能、但这也没有帮助。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您能否共享以下一项或两项:

    • 如何配置 EVM
    • 您的应用板的原理图

    这将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 EVM 具有 JP2和 JP1、并采用5V 电源。

    应该是我的应用原理图

    e2e.ti.com/.../MiniBOBCAT_5F00_Prototype_5F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我对此感到抱歉、但似乎刚刚开始工作。 我不确定是什么问题。 我从上周开始就一直在做这件事、当我最终寻求帮助时、似乎不管出于什么原因、这件事都是可行的。

    我想这就是电子产品的工作方式

    无论如何、感谢您对此进行研究。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您的问题已得到解决。

    我将暂时关闭此主题。 如果您需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    AK