This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:基准输入电压(REFIN)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903034/ads131m06-reference-input-voltage-refin

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

大家好、

新器件 ADS131M06和 ADS131M08的数据表中似乎存在有关最大基准输入电压(REFIN)的错误。 根据第6.1节的绝对最大额定值、最大基准输入电压(REFIN)为 AVDD+0.3、但在第6.3节"建议运行条件"中、最大基准输入电压 REFIN 为1.3V。 请确认哪一个是正确的、我们能否更新数据表以避免混淆。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛


    绝对最大额定值和建议运行条件表显示了两种不同的情况。

    绝对最大额定值用于显示超出额定值时器件可能损坏的限值。 例如、如果 REFIN 超过 AVDD+0.3V、则可能会对器件造成物理损坏。

    建议运行条件显示了预期器件正常运行的限制。 这将显示电气特性表仍将保持其值的操作。 在建议的工作条件之外运行器件可能不会给出正确的值、但除非超过绝对最大额定值、否则不会损坏器件。


    吴约瑟