This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:输入范围内的典型 INL、DNL 的详细曲线图是否可用?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902401/adc12d1620qml-sp-is-a-detailed-plot-of-typical-inl-dnl-over-input-range-available

器件型号:ADC12D1620QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12D800RF

数据表 SNAS717–2017年4月、第33页中提供了"典型"INL 和 DNL 图。

这些图是否具有更高的分辨率、尤其是 DNL?

我认为有四个子转换器(每通道两个)。 每个子转换器是否都有自己的独立传递函数、因此具有 INL、DNL 特性?

--库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INL-I.xlsxe2e.ti.com/.../DNL-I.xlsxHiFranke、

    请参阅随附的 INL/DNL 图。 希望这将有所帮助。

    对于第二个问题、是的、每个阶段都有自己的传递函数。 有多少个转换器?我正在等待设计团队就此问题提供反馈。 我很快就会有更新。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franke:

    下面是一些附加信息...

    正确、有 I1和 I2、Q1和 Q2子转换器。 每个转换器都是统一折叠式内插 ADC。

     

    在时钟速率为或低于800MHz 时 、您 可以将器件配置为 LSPSM 模式、其中禁用了 I2和 Q2转换器。 这减少了有效交错、提高了 IL 毛刺性能、并降低了功耗。 在此模式下、该器件与 ADC12D800RF/500RF 器件的运行方式相同。 这些商业器件基本上锁定在 LSPSM 模式下。

     

    希望这对您有所帮助...

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob、

    这正是我要找的。

    Kurt