This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5620:VREF 输入阻抗

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902657/tlv5620-vref-input-impedance

器件型号:TLV5620

您好、E2E、

美好的一天!

 TLV5620的 VREF 输入阻抗/电阻是多少?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看数据表、则不会直接提到基准输入阻抗、而是提到基准输入电流作为基准电压。

    1.5V 时的最大值为10uA、因此约为150千欧。 我可以放心地说、基准输入阻抗最小为150K。

    此外、您还可以在数据表中看到简化的基准电路。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz