我一直在对使用 ADS124S08实现热敏电阻进行一些研究。
热敏电阻的℃为162kΩ@ 0℃、至370Ω@ 190。]
我进行了一些数学计算、绘制了结果、如下所示。
10µA、测量0℃~190℃电压降(热敏电阻的电阻)的唯一方法是使用 IDAC 的 Ω 设置(蓝色线)。
(编辑:用于带电流激励的比例式设置)
在0℃时、这将提供略高于1.6V 的 Vth (热敏电阻压降)。 要获得比例式设置、我需要一个 Rref、该 Rref 将为我提供大于1.6V 的 Vref。 最好约2~2.5V @ 10µA。 这意味着200kΩ Ω 电阻器。 我在 DigiKey 上找到了一个200kΩ±0.05%的电阻器、总价格为30美分...
但现在我遇到了问题! 也就是说、当 AVDD = 3.3V 时、Rref 上的2.0V 压降和热敏电阻上的1.6V 压降是"不可能的"。。。
如果我使用内部基准、现在存在±5% IDAC 精度问题...
对于如何测量此类热敏电阻、是否有好的建议? 我是否应该查看该热敏电阻的电压激励? 只需对串联电阻器进行撞击、然后祈祷我的电压线没有噪声?