This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:EVM 接口板 python 支持?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902640/amc7834evm-evm-interface-board-python-support

器件型号:AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7834

团队、

我使用 AMC7834演示板的接口板来控制板上的芯片。 目前、我使用您的 GUI 与接口板进行通信。

 我的问题是、我是否可以通过软件(如 Python)与它进行讨论? 以实现自动化。

您是否有此手册?

我要做的就是控制 DAC 并更改其电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    实际上、我现在不需要与您的 EVM 板讨论。

    我需要在自己的板上与两个 AMC7834进行通信。

     

    让我们暂时忘记 Python。

    我的第一个问题是您的接口板是否可以与两个 AMC7834通信?

    (有两个 CS 可决定与哪个 CS 通信、或将 GPIO 用作 CS?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    您可以使用外部 SPI 发生器直接与 EVM 通信。  如果您想使用 SDM-USB-DIG 与这两个设备进行通信、您可以使用2个 SDM-USB-DIG 设备、这在技术上是可行的。  问题在于 SDM-USB-DIG 使用的 COM 端口通信有点细微差别。  我们为其提供了 LabView 库、如果您是 TI 人、我们可以根据需要与您共享源代码。  通过 frost@ti.com 联系我、我们可以讨论您尝试使用 EVM 做什么。  可以通过一种更简单的方法来实现这一点。

    谢谢、

    Paul