您好!
我正在努力让 ADS8584S 与 SAMD51配合使用、但输出数据似乎是错误的。
AIN_1P 连接至静态2V 输出。
AI1n_1GND 连接到 GND。
其余 ADC 输入信号已连接。
PAR/SER/BYTE SEL 设置为高电平。
DB15/字节 SEL 设置为低电平。
STBY 和 RANGE 设置为高电平。
STBY 设置为高电平后会有100ms 的延迟
REFSEL 设置为高电平。
RESET 设置为高电平、在1us 期间保持并设置为低电平。
复位后有一个25us 的延迟。
在该 SPI 配置为以下内容后:
SPI 时钟设置为7.5Mhz (SAMD51为140Mhz、我尝试了15MHz 和7.5Mhz)
SPI 模式设置为模式3。
仅连接 DOUTA。
有什么想法我做了什么错?
提前感谢,很抱歉我的英语!!