This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:SCLK 频率至器件频率

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902579/ads1158-sclk-frequency-to-device-frequency

器件型号:ADS1158

您好!

我对 ADS1158数据表中应用信息>>时钟源部分的措辞有点困惑。 它指出:

为了获得最佳性能、SPI 接口的时钟和器件本身的时钟应位于同一域中。 该配置要求 SCLK 与器件时钟的比率必须限制为1、1/2、1/4、1/8等

这是否仅适用于外部时钟配置或内部振荡器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、此语句同时适用于内部和外部时钟。

    使用同相同步的 SCLK 和主 CLK (以及频率的整数倍数)将消除时钟边沿之间的随机关系。 在一些临界情况下、时钟边沿的差异可能会在 FFT 的输出中显示为小杂散。 但是、通过同步时钟相位、您将获得最佳性能、因为调制器斩波和数字滤波器将消除与主 CLK 相关的噪声。

    使用相位同步时钟与非同步时钟的性能差异非常小(但足够显著、需要注意)

    布莱恩