This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:最大 AVDD 和 AVSS 电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902763/ads1299-max-avdd-and-avss-current

器件型号:ADS1299

100mA 稳压器是否是 AVSS 的理想选择? (-2.5V)

AVDD (+2.5V)怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mary、

    是的、ADS1299是一款电流相当低的器件、100mA 稳压器工作正常。  流入 AVDD 和流出 AVSS 的电流可在数据表第11页的多种不同模式下看到。