This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:用于 EMC 和保护电阻值的额外电容器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901905/ads1299-extra-caps-for-emc-and-paitent-protection-resistor-value

器件型号:ADS1299

您好!

我最近使用 ADS1299设计了一个 PCB、我对一些设计决策有一些疑问:

除了推荐的数据表布局外、还在偏置电路中添加了一个额外的1nf 电容器(C11)。  设计人员提到这将有助于 EMI 抑制。  在 PCB 上保留该电容器是否有任何损害?

2.除了建议的数据表布局外、VCAP1还增加了一个额外的100nF 电容器(C18)。  设计人员提到这将有助于 EMI 抑制。  在 PCB 上保留该电容器是否有任何损害?

 设计人员已选择2.2千欧作为患者保护电阻器的值。  这就足够了吗?  建议的电阻值是多少?


谢谢、

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我当然认为在 PCB 上保留 EMI 抑制电容器没有问题。 如果您不关心抑制 EMI、则也可以将其移除-但这可能会降低测量的质量。  

    建议使用2.2k Ω 的电阻器值。 此电阻器的大小取决于终端设备将销售到的市场的特定标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的答复。