This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 故障

Guru**** 2554440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901991/ads1292r-ads1292r-troubles

器件型号:ADS1292R

您好、Fellows、

如何执行测试以检查组件是否损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    感谢您的发帖、很遗憾听到您在使用 ADS1292R 时遇到问题。

    E2E 上 ADS129x BIOFAQ 页面上提供了基本调试步骤列表。 大多数步骤包括探测所有外部电源和内部偏置电压、在启动时检查通信信号等

    请告诉我们您尝试执行的这些步骤中的哪些步骤以及您获得的结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我将分享我的架构、并在 ADS1292R 的每个引脚上使用万用表计算电压值。

    引脚 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23 24 25 26 27. 28. 29. 30 31. 32
    名称 PGA1N   PGA1P   IN1N IN1P IN2N IN2P PGA2N   PGA2P VREFP   VREFN   VCAP1 AVDD AVSS CLKSEL   PWDN/复位   启动   CLK   CS   DIN   SCLK   DOUT   DRDY   DVDD   DGND   GPIO2/RCLK2   GPIO1/RCLK1 VCAP2   RLDINV   RLDIN/RLDREF   RLDOUT   RESP_MODP/IN3P RESP_MODN/IN3N  
    梅斯图尔[V] 1.66V 1.64V 0.27V 0.26V 0.00V 0.00V 0.05V 0.10V 0.00V 0.00V 1.09伏 3.30伏 0.00 2.52伏 2.52伏 2.52伏 不适用 -0.41V -0.41V -0.41V 0.00V 0.00V 1.80V 0.00V 不适用 不适用 5.25V 0.00V 0.00V 0.00V 0.00V 0.00V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我想我发现了这个问题、但我需要一些答案、引脚 GPIO1/2、我应该将他连接到任何电源吗?
    我应该将引脚14 (CLKSEL)连接到 DVDD 1.8V 电源。 引脚17 (CLK)连接到 MCU 计时器发生器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    1. GPIO 引脚应连接到 DGND。 请参阅第8.5.1.7节。
    2. 表9列出了 ADS1292R 的时钟选项。 如果将 CLKSEL 连接到 DVDD、则选择内部主时钟。 CLK 引脚不需要连接回 MCU。

    注意:数据表最近更新。 我提供的信息是最新的、但旧版本中的页码和章节号可能不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ryan、
    但是、引脚 VCAP2是否正常、是否存在该值5.25V?

    它看起来是 AVDD 和 DVDD 部件值的总和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    VCAP2是内部电荷泵电源的旁路电容器。 典型值为 AVDD + 1.9V、因此接近5.25V。

    此致、