This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066 EEPROM 上的数据保持周期

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902562/lmp92066-data-retention-period-on-the-lmp92066-eeprom

器件型号:LMP92066

大家好、我对 LMP92066与 EEPROM 相关的数据保留期感兴趣。 我的应用具有10年的存储期、暴露在-54至+95°C 的温度范围内、不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    LMP92066的器件工艺符合使用烘烤方法保存数据的要求。 基本上、EEPROM 内核已在非常高的温度下烘烤了数百小时、EEPROM 会保留其值。 该工艺通过了应力等级、该等级使器件在125°C 结温下具有10年数据保留期

    由于您的压力低于此值、因此保留率应该很好。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应