This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12/16位 ADC 的帮助

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902088/help-with-12-16-bits-adc

主题中讨论的其他器件:ADS131M08ADS131E08ADS131M04

你(们)好。

我需要构建一个系统来测量交流电压的三个单独相位(60Hz)的能量。 我正在寻找一款德州仪器(TI) 12/16位分辨率 ADC、最小3个通道。 遗憾的是、我不知道任何 TI 的 ADC。

您可以建议使用任何 ADC (带评估板)吗?  

感谢您的任何帮助!

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederico、

    如果您测量3个单独的相位、是否需要测量全部三个相位的电流和电压?

    我认为 ADS131M08可能是最适合该应用的器件。 我认为 ADS131E08也是您的理想选择。 查看这些器件。 如果它们不符合您的想法、请发布有关您对 ADC 的需求的更多详细信息。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢您的回答。 我将学习 ADS131M08。

    实际上、我对 ADC 的了解非常少。 但是、我正在尝试学习它。 因此、我想到了一个小型项目来监控数据中心的电力。

    我们的能量为三相(380V)...  

    如果您有有关 ADC 的文献建议、我将不胜感激。

    非常感谢。

    Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    首先、我将查看以下 TI 设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010036

    它展示了一种使用 ADS131M04测量单相电源的设计、ADS131M04是八通道 ADS131M08的四通道版本。 它不完全相同、但它应该足够接近、以便为您提供如何继续操作的起点(假设此应用程序与您的应用程序足够接近。

    吴约瑟