This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HMC-DAQ GUI 复位和初始化错误

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902019/afe5818evm-hmc-daq-gui-reset-and-initialize-error

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

我的错误和步骤与此相关问题相同:

"我想测试 ADC。 我将电路板连接到 TSW1400EVM 并安装了这两个软件包。

但我得到了该误差

AFE5818EVM:HMC DAQ-GUI 错误:"Pattern Files\AFE5818\AFE581x_ADC.txt"缺失、因此器件未正确初始化。

根据论坛中其他用户的建议、我找到了该路径中文件夹内的文件并将其复制出来。

但当我尝试初始化器件时、我遇到另一个错误

哎呀!

找不到文件

文件名为空。

此外、我的 GUI 没有用户指南中提到的 DUT 复位底部。"

此外、此主题的建议解决方案是安装"High Speed Data Converter Pro"软件的更新版本、问题是我已经安装了最新版本(v5.00)、因此我不确定从哪里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息:我已确保先运行 HSDCPro 软件、因为我看到先启动 HMC DAC-GUI 软件可能会导致错误。

    我还运行了 FTDI FT Prog 软件、随附图像:

    让我想起的一件事是、第二张图片的产品描述被列为"AFE58JD18vBEVM"、而在其他一些图片中、我看到"VV"改为"V"。 我可以确认我的 AFE5818EVM 标记为 Rev C 板、因此我不确定这意味着什么。

    编辑:根据 相关 问题、我已将 FTDI 重新编程为"AFE5818vCEVM"。 初始化设备时、我现在仍遇到此错误:

    '此时、GUI 不支持器件的当前配置。'

    "(在指定的寄存器发生错误5001、或者在寄存器映射树中找不到块。

    来源:主引擎-识别寄存器详细信息.vi

    此错误代码未定义。 可能会由于多种原因而发生未定义的错误。 例如、没有人提供代码的说明、或者您可能已经将一个不是错误代码的数字连接到错误代码输入。

    此外,可能会出现未定义的错误代码,因为该错误与第三方对象有关,例如操作系统或 ActiveX。 对于这些第三方错误,您可以通过在 Web 上搜索错误代码(5001)或其十六进制表示(0x00001389)来获取错误说明。"

    此时、相关问题中的建议就会结束。

    编辑2:在搜索论坛以了解有关此新错误的更多信息后、我发现此帖子 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/718250?AFE5818EVM-HMC-DAQ-GUI-error-for-AFE5818EVM-TSW1400

    此帖子中的解决方案是将电源电压的可用电流提高至3A。 实施此操作最终解决了我的第二个问题。 我建议 TI 在线更改其文档中有关使用 TSW1400设置 AFE5818EVM 的信息、因为该文档专门告诉用户将电源电压设置为2A。