This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303EVM:尺寸

Guru**** 2823155 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901997/amc1303evm-dimension

器件型号:AMC1303EVM

大家好、  

你好。。。  

我们的客户希望了解 AMC1303EVM 的尺寸。 请您与我们分享一下吗? 此外、如果您有用于此操作的步骤文件、如果您还可以与我们分享、我将不胜感激。  

感谢您的支持。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AMC1303EVM

    您好!

    你好。 希望这里一切都好。

    我们的客户希望获得 AMC1303EVM 的设计文件副本。 请与我们分享。

    期待您的回应。  

    谢谢、祝您愉快。  


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    AMC1303EVM 的尺寸为2.2"w x 1.33"l x 0.332" h。 我认为目前没有适用于 EVM 的 STEP 文件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的支持。 我得到了很大的帮助。  

    此外、我想知道您是否有这方面的设计文件、我们的客户正在寻找它。 请与我们分享。  



    谢谢、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    出于法律原因、我必须进行一些小编辑、并向您发送披露以及文件。 我将在星期二之前直接通过电子邮件将其发送给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的支持。 我要等这个。  


    此致、

    Cedrick