This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将输出代码转换为电压

Guru**** 2939320 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901922/converting-output-code-to-voltage

主题中讨论的其他器件:ADS1292R

您好!

Alex 已经清楚地解释了如何将输出代码转换回电压。 由于我使用的是 ADS1292r,因此根据数据表 FSR= 2*VREF/增益。 在第28页的后面部分、LSB 权重的公式由 VREF/(2^23-1)给出。 但是、这不符合 Alex 的帖子。 请为我澄清。 根据 Alex 的说法、 LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)

此外、我将对 DVDD 和 AVDD 使用3.3V 的单极电源。 这是一种推荐的方法吗?

3.如果电源使用3.3V 电压、VREF 仍然是2.42、对吧?

4.在另一篇文章中,我读出 FSR= m*VREF/增益,  其中  m 是基准电压比例因子。 根据我的理解、ADS1292r 具有 VREFP 和 VREFN。 因此、m=2。 这是选择 m 值的正确解释吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikishore、您好!

    这些方程式基本相同。 2来自(2 x VREF)的值抵消了分母中的两个值之一。  

    Vref/2^23 = 2*VREF/2^24

    2.没关系,电源电压的模拟性能也没有不同。  

    3.是的。

    4.您是否有指向此其他帖子的链接? 它是否讨论了另一个器件? 我不想看到相关背景、而是想确保不会误导您、但更有可能是指电压基准在+/-配置中的使用方式。 因此、是的、2将是正确的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alex!  

    很抱歉、我没有注意方程式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Harikishore!