This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2931670 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911086/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60TSW54J60EVMLMH5401

您好!

我有 ADS54J60的评估板(实际上有2块板:一个是 A2D、另一个是 FPGA)。

1.我想使用"ADS54Jxx GUI v1.6"和"High Speed Data 转换器 Pro"程序测试 ADC 的 BER。

我没有找到怎么做。 我看到了启用测试模式的选项、但没有看到任何用于验证所有数据是否正确到达 FPGA 的选项。 我没有找到计算 BER 错误的方法。  如何才能做到这一点?

2.我看到在"High Speed Data 转换器 Pro"程序的"Instrument option"选项卡中的"SERDES test options"下、眼图上有一条路、侧面有一条彩色 BER 条。 根据颜色、很难说我是否有 BER 错误。 是否有方法读取 BER 计数器而不依赖于条颜色?

谢谢、

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    BER 仅对 少数 特定器件实施、因为它需要在固件中处理特殊数据打包。 我认为我们没有为该部件构建固件。 我们将对此进行研究。

    您使用什么 LMFS 设置以及 ADC 采样率?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照 SLAU629A 中的说明操作、因此采样率为983.04M。

    我尝试3种 LMFS:8224、4244和4211

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    我们可能会有一个可以正常工作的东西(4211模式)。 请按照我们的软件开发团队提供的以下说明进行操作。

     

    1.      确保在 TSW14J56RevD 文件夹下编辑了“Devices and File Info.ini””文件。 此文件位于以下位置:

    “C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Device and File Info.ini”。 在此文件中,您需要 删除  ADC 部分下的注释“CER Validate Error Count”。

     

    2. 将提供的 ADS54J60_LMF_4211_CER.ini 复制到以下位置:

    “C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD\ADC files”。

     

     

            输入正弦音、ADC 采样时钟和 FPGA 参考时钟必须全部同步。

     

    4.      输入正弦频率(Fin)、ADC 采样频率(fs)和每个时钟的样本数(N)(在 HSDC 专业 GUI 中输入)必须是一个关系、这样、在 CER 测试迭代中进行的每个周期必须包含离散样本数、这些样本将在连续周期中重复 (请参阅第5点)。

    我们有一个“相干频率计算器”实用程序,用于计算与 FS 和 N 相关的输入正弦波频率(Fin)。该实用程序可在随附的相干频率计算器文件夹中找到。

     

    5.      所有 CER 测试相关信息均添加到随附的文件“HSDC Pro FAQ & Troubleshooting Guide.docx”中。

     

    请参阅 TSW14J57中的“如何测量代码误差率(CER)”一节(也适用于 J56)

    使用计算器实用程序的步骤将在“使用相干频率计算器”分区下进行说明。 FS、Fin 和 N 之间的关系在“概述”细分中进行了解释。

     

    6、      HSDC 专业 GUI 中每周期样本数(N)的范围最小值为2^ADC_Resolution 最大值为131072个样本、在这种模式下必须是4个样本的倍数。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../CER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我无法打开文件"设备和文件 Info.ini"。 当我尝试使用 Notepad++打开时、我有无法读取的符号。 我出了什么问题?

    我的评估板具有 J60器件。 我认为您的指令也适用于 J60。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Device-and-File-Info.iniYuval、

    查看您是否可以将设备和文件 Info.ini 的副本替换为随附的副本。 这个有所做的更改。 我能够使用记事本打开此文件。 不知道您为什么遇到这方面的问题。 我没有机会对此进行测试、但它应该适用于 ADS54J60器件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我获得了该文件、甚至可以将其打开。

    关于您要求我删除其注释的参数(CER 验证错误计数)、我在"ADC"部分中看不到您所说的参数、但在"DAC"部分下看到了该参数。 没关系吗?

    [ADC]
    菜单禁用="通道数;板载诊断;CER 测试;IO 延迟;JESD204B 错误注入"
    禁用控制=图形验证器;TSW14J56发送器;配置;IO 延迟;校准单个通道信息;调试功能"

    [DAC]
    菜单禁用="光标锁定;2通道显示;将原始 ADC 代码另存为二进制文件;导入二进制文件;导入数据文件;陷波频率箱;捕获选项;通道数;dBFS;分析窗口标记;其他频率选项;用户配置文件;NSD 标记;板载诊断;CER 测试;相位图;相位变化度;IO 延迟;JESD204B 错误注入"
    禁用控件="CER 验证错误计数;模式验证器;延迟、单位为 µs μ s;触发器数量;下次捕获时的 Arm;信息"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为您进行了编辑。  由于您不使用 DAC、该参数可能会停留在 DAC 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天尝试运行 CER 测试、但没有成功。

    下面是我所做的(请告诉我是怎么做的):

    ADS54J60 GUI 配置

    1.将时钟配置为983.04MHz

    2.已编程"ADS54J60_LMF_4211.cfg "文件

     

    HSDC Pro GUI 配置

    3.在  ADC 下拉菜单中选择文件  ADS54J60_LMF_4211_CER (作为自动下载 FW 的序列)

    4.在 “ADC 输出数据速率”字段中输入983.04M

    5.重置电路板并执行一次捕捉(工作正常)

     

    运行 CER 测试

    6.我将一个120kHz 正弦波连接到 ADC 的输入 A (我尝试了1dBm 和10dBm)。

    7.我在 “每周期样本数”字段中插入了8192

    8. 在“阈值”字段中,我插入了数字100 (我只将其设置为阈值#1)。 正确吗? 您如何定义此编号? BTW、为什么有5个阈值?

    9.已按下启动按钮。

     

    我遇到了很多失败。 我出了什么问题?

    BTW,是否可以在不关闭 程序的情况下重置计数器?

     

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    有关此测试的更多帮助、请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../CER-Testing-Help.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。

    遗憾的是、它仍然不起作用。

    这就是我所做的:

    我使用 ADS54J60_LMF_4211_CER 配置了电路板、并验证我可以抓取正弦波。

    2.我进入了 CER 测试窗口,在"每周期样本数"中输入了编号81920。

    3.我将信号发生器配置为132K、10dBm

    4、我在阈值1处输入了值100、然后按开始测试。

    5.错误计数器不断增加。

    6.奇怪的是我试图增加阈值的值,但它没有帮助。 我甚至输入了70000值、该值必须为您提供零错误、但错误计数器仍会递增。

    请告诉我出错了什么。

    谢谢、

    Yuval  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    您必须具有相干输入。 您如何创建此信号?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    似乎 ADC 必须为偏移二进制模式才能正常工作。 我们刚刚在我们的设置中成功测试了这一点。 请使用随附的两个文件9one 用于设置 ADC、另一个是 HSDC Pro 的更新.ini)。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_offset_5F00_binary.cfge2e.ti.com/.../CER-observation.pptxe2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_CER-_5F00_offset_5F00_binary.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6811.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_CER-_5F00_offset_5F00_binary.inie2e.ti.com/.../3005.CER-observation.pptxe2e.ti.com/.../4572.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_offset_5F00_binary.cfgYuval、

    我们发现、ADC 必须使用偏移二进制格式发送数据才能正常工作。 我们使用设置成功测试了这一点。 请尝试使用附加的文件。 一个文件是将 ADC 配置为偏移二进制模式、一个文件是 HSDC Pro GUI 所需的更新.ini 文件、另一个文件是我们的测试结果。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、现在它效果更好、但仍然不完美。

    我有几个问题:

    您使用哪种类型的发生器来生成输入信号。 我使用 Rohde&Schwarz SML01发生器来创建输入信号。 我提出这一问题是因为我看到我的阈值远高于您的阈值。 我看到、当您输入100阈值时、您得到的误差为0。 在本例中、即使阈值为1000、我也会看到很少的错误。 不同之处在于、当您运行6000个周期时、我会无限运行它。 我仍然希望在这个低频时、1000个阈值就足够了。

    2、阈值的数量以 LSB 为单位、对吧?

    3.您是否只能测试数字接口的 BER? 这样、我可以精确地测试位、并且应该得到0个错误。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    我们使用 HP8643A。 该发生器的10MHz 基准输出连接到 ADC EVM 上的 J6、以使 LMK 与信号发生器同步。 ADC EVM 上的两个 PLL 锁定 LED 都需要点亮、指示 LMK 锁定到信号发生器基准。

    2.我正在检查这个。

    3.我们没有支持此器件 BER 测试所需的固件或软件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将参考频率为10MHz 的信号发生器连接到 ADC EVM、结果比以前好得多。

    但是、我没有得到您得到的结果、这是100阈值处的零误差。

    在我的测试中、我在500阈值处看到误差。

    我看到您的测试在6K 周期后停止。 您是否尝试在15分钟后不停地运行它并验证没有故障?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    我跑了30分钟、结果随附。 您将注意到、我现在会遇到更多错误。  您在跑步中设置了每个周期的样本数是多少? 您的音调是否与我使用的频率相同?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../30-minute-run.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的配置与您所做的配置相同。 fin = 276K、样本数为81920、电平= 10dBm。

    顺便说一下、我的结果比你的结果要差得多。 根据所附文件、阈值= 300不会出现错误。 在我的情况下、我需要将阈值设置为更大的数字、当测试运行很长时间时、我从未遇到任何错误。

    我让它运行了一个多晚上、在本例中、我甚至在1800的阈值时也出现了错误。

    我不知道您的算法是如何工作的、但我看到错误计数器不会逐个递增。 我突然看到许多错误(取决于阈值水平)

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事。

    我注意到、有时测试比其他测试更稳定。 我的意思是、在某些测试中、误差计数器会立即递增、而在其他测试中、误差计数器会花费一些时间直到它开始递增、在这种情况下、误差计数器的增量也会更慢。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    在 HSDC 专业 GUI 中、转到"Data capture options"选项卡、然后选择"capture options"。 将默认捕获大小更改为131072。 返回主菜单、然后启用相干频率的自动计算、并输入131072以获得分析窗口样本。 接下来、在 ADC 输入目标频率中输入277.5k、并将您的 sig gen 设置为该值。 单击"捕获"。 显示代码时、您应该会看到一个覆盖实际频率的相干频率。 请参阅随附的文件。 运行 CER 测试、查看是否获得类似结果。 如果没有、请发送两个视图的屏幕截图。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Coherent-Input.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    使用长传输测试模式时、请确保您可以使其正常工作、不会出现错误。 此测试使用81920样本。 要启用此功能、请将0x6900页地址0x00中的位4设置为"1"。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然不工作

    1.我看不到红线,就像你在图中看到的那样

    2.我做了你所说的一切。 起初、它看起来正常工作、但经过一些迭代后、我遇到了许多故障

    我注意到、在 ADS54Jxx GUI 中、在 ADS54Jxx 选项卡中有一个选项可以设置"en long transport Layer test pattern"(EN 长传输层测试模式)(位于"JESD 测试模式"框下)。 当我置位时、我看到寄存器0x690000从0x80更改为0x90、在这种情况下、CER 为0 (即使在 D1时也是如此)。  。 此设置有什么作用?

    我附上了一些 picturese2e.ti.com/.../For-TI.docxe2e.ti.com/.../For-TI.docx

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    您必须启用"覆盖展开波形"以获得 红线。 请参见随附的。

    当您启用长传输测试模式时、ADC 会根据 JESD204B 规范的第5.1.6.3节生成长传输层测试模式。 这是一个固定的重复测试模式。 只要您的样本大小与该模式相同或为其进行整数除法、CER 测试就不应出现错误。 这会显示您正在获得的内容。

    此致、

    Jim

      e2e.ti.com/.../0407.Coherent-Input.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看了我发送给您的文件。 我想我做了你告诉我的所有事情、但它仍然不能很好地工作。

    我仍然会在超过900的阈值上遇到错误。

    我多次看到、在测试开始时一切看起来都很好、但突然、我开始在所有阈值上出现错误。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    启用叠加展开波形后、您是否获得了正确的红线波形? 请发送此屏幕截图。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    未包装波形中的尖峰指示您的波形存在一些问题。 您可能会提供很高的振幅。 尝试降低振幅以匹配我发送给您的波形。 最大值 为~ 50、196个代码、最小值为~15、436个代码。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然不工作。

    见附件

    Yuvale2e.ti.com/.../For-TI_5F00_1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    尝试使用我们拥有的最新版本的 HSDC Pro。 可从以下链接下载。 这是我在设置中使用的内容。  

    此致、

    Jim

     txn.box.com/.../ahct136n22fad92ji71qabmucnbh0zqa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试输入链接、但我得到"请求的页面不存在"

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    txn.box.com/.../6qgyo3gr8w5a008ex48imonxovm59oa9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有错误。

    请参阅 attachmente2e.ti.com/.../For-TI_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然会在 您未包装的波形上看到尖峰。 我认为问题是您的信号发生器。 您可以尝试另一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我尝试了不同的信号发生器。 我使用了 Rohde & Schwarts 的 SMC100A 信号发生器。

    我运行了将近3个小时、 结果要好得多(请参阅随附的)

     

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对8个通道而不是4个通道进行了相同的测试?

    我还想对其进行测试。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还有一个问题。

    我尝试重复测试、但在电路板之间使用了1米长的电缆。

    我看到、在大多数情况下、我可以捕获数据、但有时我会得到"超时错误"。 这意味着什么?

    此外、当我尝试运行 CERe2e.ti.com/.../For-TI_5F00_3.docx 测试时、我看到在1个周期后它停止。 您能解释一下原因吗?

    我添加了一些照片。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    这是您使用的 FMC 转 FMC 1m 电缆吗? 超时错误通常意味着时钟无法通过。 对于8通道模式、这需要修改固件、但我们现在没有人力来创建此新固件。 我不确定为什么测试在1个周期后停止。 我想你在前一天晚上跑了一遍。 此外、确保为两个电路板提供至少4安培的5V 电压。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. "这是您使用的 FMC 至 FMC 1m 电缆吗"? 是的

    2..."我不确定为什么测试在1个周期后停止。 我以为你在前一个晚上就跑过了。"-当电路板连接到电路板时(没有电缆)、它在夜间跑过。 当我添加电缆时、CER 在1个周期后停止。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    使用此电缆时可能会出现信号完整性问题。 您可以尝试 使用第6A00页的寄存器0x1B 增大 JESD 摆幅。 正常的捕获模式是否正常工作? 如果使用连续捕获、这是否起作用? 同步是否会中断?

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.增大 JESD 摆幅没有帮助,周期数仍在1处停止

    2.当我运行连续捕获时,它会在一小段时间后停止,并显示“超时错误”消息。 我不知道到底运行了多少个周期、直到它停止。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    我担心电缆问题。 尝试运行眼图工具、查看您是否可以改善每个通道的眼图张开度。 这可以在 Instrument Options (仪器选项)选项卡下找到。 选择 SERDES 测试选项。 当 EyeQ 扫描工具打开时、它默认为通道0。 单击"Start (开始)"、经过100次迭代后、该通道将显示眼图。 对 ADC 运行正常输出的所有通道执行此操作。 然后、可以选择调整交流和直流的均衡增益、如果需要、这些增益可能会改善眼图、也可能不会改善眼图。 更改设置后、单击"应用"按钮、然后再次单击"开始"。

    我建议先在没有电缆的情况下运行该工具。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经进行了眼图测试、但10Gbps 的结果很糟糕。 BTW、对于5Gbps 速率、眼图看起来很好、因此电缆不坏、但电缆特性与 PCB 布局可能会影响信号。  

    我还记得、我还尝试更改 均衡增益、但它没有帮助、眼睛看起来很奇怪、连续抓取一段时间后失败。

    1.如何知道如何更改 EQ 直流/交流增益?

    2.此外、当我更改 EQ DC/AC 增益时、关闭窗口并获取数据。 当我返回"Serdes Test (串行器/解串器测试)"选项窗口时、我看到 EQ 直流/交流增益的值返回到"1"。 为什么?

     3、EQ 直流/交流增益参数是否属于 ADC 寄存器的一部分? 这意味着、当我更改 EQ 直流/交流增益的值时、我是否更改 ADC 寄存器? 如果是,哪些寄存器会发生更改?

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    1.进行更改进行捕获,查看眼图是否改善。

    2.不确定原因。

    这些是 FPGA 增益设置、而不是 ADC。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.按照我之前的邮件中对(1)+(2)的回答进行操作。 这就是我所做的。 我更改 了 EQ 直流/交流增益并进行了捕获、以查看它是否有帮助。 问题是、当我返回 Serdes Test 选项窗口时、我看到所有参数再次为"1"、因此我不知道我对 EQ 直流/交流增益的更改是否已实现。 我如何验证它们是否执行了该操作?

    2.这是一个不同的问题。 当我在输入端没有信号的情况下抓取数据时、我会在245.76M (即983.04M / 4)的频域上看到两个尖峰、并且非常接近983.04M。 您能解释一下为什么存在这些尖峰吗?

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    对于#1、我们的软件团队正在研究这个问题。

    对于#2、该器件具有直流校正器引擎、用于校正4个 ADC 内核偏移。 这样可消除 FFT 频谱中的 Fs/4和 Fs/2杂散。 但该引擎需要输入音才能正常工作。 在没有输入的情况下、校正不起作用、并且 Fs/4杂散会出现。 它也不适用于直流信号。 在这种情况下、用户将绕过或冻结偏移校正。 更多信息可在数据表中找到。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题:

    我考虑将 ADC 输出直接连接到光学收发器、并通过100m 光纤发送。 您是否看到过我应该考虑的任何技术问题?

    2.我在数据表中看到了 ADC 的 BW、也是由我自己测量的。 我看到它不是很平滑、并且有振荡。 您能解释一下振荡的原因。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    请参阅随附的关于问题1的说明。

    对于问题2、数据表采用这种方式、因为它使用了去嵌入 、尝试 从测量中去除寄生效应–如平衡-非平衡变压器、PCB 迹线、连接器等

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../JESD-over-Fiber.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我仍然没有从16.7.20中得到关于我的问题(1)的答复

    我正在尝试更改 EQ 直流/交流增益、以查看它是否有助于我通过5m 电缆传输10Gbps 数据(目前测试失败)

    我更改 了"Serdes 测试选项"中的 EQ 直流增益、但我不确定它们会有什么变化。 我在数据表中也没有找到这些寄存器、因此我不知道要读取什么来验证 EQ 直流/交流增益是否发生了变化 (我 读取了第6800页的寄存器0x44和0x52、但我不确定这些是正确的寄存器、不管怎样它们没有改变、它们都保持为0)。

    2."直流偏移校正带宽"寄存器的用途是什么? 我可以用它来改进吗? 是否建议更改(保留默认值)?

    谢谢、

    Yuval  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    请下载数据表的最后一个版本(2019年4月)。 这显示了0x6800页中的寄存器0x44和0x52。 写入这些寄存器后、必须执行数字复位(0x6800页地址0x00、位0)、这些值才能生效。 这用于数字增益。 这不会有助于信号完整性。

    对于 JESD 摆幅调整、请使用0x6A00页的寄存器0x1B。  这是您应该针对信号完整性进行调整的寄存器。

    对于#2、请参见随附的。 这只有助于在 Fs/4处对杂散进行标注。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_Fs_5F00_by_5F00_4_5F00_Correction_5F00_Cust_5F00_7_5F00_21_5F00_20.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了"JESD 摆幅"、但它没有帮助、但我认为"Serdes 测试选项"中的 EQ 直流/交流增益也可能有所帮助。 也许我不理解它的功能。

    当我更改 EQ 直流/交流增益时,它如何影响信号?

    我可以使用它来改进 JESD SI、使 FPGA 不会崩溃吗?

    Yuval