This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911086/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60TSW54J60EVMLMH5401

您好!

我有 ADS54J60的评估板(实际上有2块板:一个是 A2D、另一个是 FPGA)。

1.我想使用"ADS54Jxx GUI v1.6"和"High Speed Data 转换器 Pro"程序测试 ADC 的 BER。

我没有找到怎么做。 我看到了启用测试模式的选项、但没有看到任何用于验证所有数据是否正确到达 FPGA 的选项。 我没有找到计算 BER 错误的方法。  如何才能做到这一点?

2.我看到在"High Speed Data 转换器 Pro"程序的"Instrument option"选项卡中的"SERDES test options"下、眼图上有一条路、侧面有一条彩色 BER 条。 根据颜色、很难说我是否有 BER 错误。 是否有方法读取 BER 计数器而不依赖于条颜色?

谢谢、

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    您可以更改数字增益、这只会增加或减少数字值(对物理层无影响)、您可以更改将增加或减少实际串行器/解串器输出振幅的 JESD 摆幅、或更改去加重设置、这也会影响串行器/解串器物理输出。  去加重是一种系统过程、旨在(在一个频率频带内)降低某些(通常较高)频率相对于其他(通常较低)频率的幅度 频率、以便通过最大限度地减少衰减失真或系统后续部分记录介质饱和等现象的不利影响来提高整体信噪比。 这可以使用页0x6A00地址12h-15h 进行调整。  

    这两种设置都有助于达到某个点。 尝试在进行这些更改的同时监控眼睛。

    我建议您使用地址0x01在6900强制 ADC 输出连续的 K28.5字符、然后查看 是否可以在接收器上观察到这些字符的示波器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想确保我做的是正确的事情。

    根据数据表、在0x6a00页的寄存器12位1中、我必须写入1。 但是、当我读取寄存器时、我得到了0x0。

    还可以吗? 尽管位#1应该为"1"、我应该读取0x0吗?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    此位不可读。 按照数据表中的说明编写"1"。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我做了几个测试、我有几个问题:

    1.我将信号发生器设置为550MHz。 我没有在信号输出端使用任何滤波器。 我看到通道 A 和通道 B 之间的差值结果。(SNR FS 的差值为~6dB)。 我附上图片。 您能解释一下原因。  

    2.我的应用程序在直流至400MHz 的范围内运行。 如何将 ADC 评估板转换为支持直流电。

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1.我按照 数据表中的说明进行了写"1"操作、但当我读取寄存 器时、我读取的值与我写入的值相同(这意味着该位可读)、因此我不确定我是否正确写入了寄存器6A0012。

    2.此外、在"SerDes 测试选项"中运行时、眼图没有任何变化

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    TSW54J60EVM 具有可针对直流应用进行配置的放大器和 ADS54J60。

    在0x6A00地址0x12页中、您需要更改位2-7以更改加重。 位1必须始终为"1"、写入"1"不会向您显示任何与串行器/解串器眼相关的信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试测量 ADC 带宽、但得到的结果是怪异的。 这就是我所做的:

    1.我测量的频率从10MHz 到600MHz 不等。

    2.每个频率、我首先在示波器上测量(仅信号发生器+电缆)。 示波器为2GHz 带宽、10GSPS。

    然后、我通过 HSDC 工具测量了全套(信号发生器+电缆+评估板)

    4.我从(3)得到的结果随着我从(2)得到的结果而降低、并转换为 dB

    5.我随测量结果附上了 Excel 文件

    6.看起来像不稳定的结果(见下文)

    7.你能告诉我我哪里出了问题,还是解释一下结果。

    谢谢、

    Yuval

    e2e.ti.com/.../ADS-54J60-BW-measure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    不是100%确定您在这里做什么。 您是否比较了 ADC 的模拟输入功率与数字输出功率?

    您在#4中的意思是什么

    "四. 我从(3)得到的结果随着我从(2)得到的结果而降低、并转换为 dB"

    您是否从另一个功率数中减去了一个功率数?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于我只想测量 ADC 的带宽 ,我想从最终结果中消除信号发生器+电缆的带宽影响(它们也可能影响结果)。

    这就是我要做的:

    1.我向评估板注入了不同频率(10M、50M、100M、150M、……、600M)的多个信号。 全部在10dBm 电平下。

    使用 HSDC 工具、我捕获信号并查看时域。 从表中、我获取 rms 值(您可以看到该值如何随着频率的增加而变小)。 这实际上是设置的 BW 行为。

    3、由于设置包括信号发生器+电缆+ A2D、我只对 ADC BW 感兴趣、因此我想消除信号发生器+电缆的 BW 影响

    为 实现这一目的、我使用了相同 的信号发生器+电缆、并通过示波器 I 测量了每个频率的 rms 值(示波器为2GHz BW、10GSPS)。 通过这种方法、我实际上测量 信号发生器+电缆的带宽

    5、现在我根据   HSDC 工具得到的结果补偿了信号发生器+电缆的 BW、仅获得 A2D BW。

    我希望我澄清一下自己。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    也可以从源端看到纹波 。 您能否 尝试在 ADC 附近的路径中添加6或10dB 衰减器?

    您可能还需要在 CHA 上移除 LPF 滤波器(R14、C9、R9)的情况下进行一些测试。

    此外、其中一些可能与变压器有关。 请参阅我们 使用不同变压器通过此 EVM 捕获的附加数据。

     

    此致、

     

    Jim

    e2e.ti.com/.../2313.Passband-Flatness-Results-12_5F00_16_5F00_14.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1.根据您发送的 Excel,我看到 ADT1-1WT 变压器的结果不好(BTW, 有2列 ADT1-1WT。 它们之间有何差异?

    2.如果是这样、我更愿意拆下变压器并测量 BW。 为此、我需要执行以下操作。 如果我错了、请更正我:

    a.在 R3、R4、C1、C3上组装0欧姆电阻器

    b.组装 J1

    c.删除 R6、R7、C6和 C7

    d.需要添加 SE-Diff 放大器(将信号发生器连接到 J1和 J2)。 您是否有可向我发货的评估板?

    3.您提到的 LPF  (R14、C9、R9)、请向我发送其行为?

    4.变压器是否会影响 SNR 等其他参数?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    我还有一个问题。

    我测量了 ADC 的本底噪声(输入连接到50欧姆电阻器)、得到了~6.5 LSB rms。

    当我根据 ADC 数据表计算本底噪声(本底噪声:–159dBFS/Hz、 输入带宽(3dB):1.2GHz)时、我计算出~17lsb 噪声

    我缺少什么? 为什么测试结果比理论计算结果好得多?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    6.5LSB rms 是输入参考噪声? 是否计算了 LSB 结果?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据您发送的 Excel,我看到 ADT1-1WT 变压器的结果不好(BTW, 有2列 ADT1-1WT。 它们之间有何差异?

    第二列中的5欧姆串联电阻替换为0欧姆。  

    2.如果是这样、我更愿意拆下变压器并测量 BW。 为此、我需要执行以下操作。 如果我错了、请更正我:

    a.在 R3、R4、C1、C3上组装0欧姆电阻器

    b.组装 J1

    c.删除 R6、R7、C6和 C7

    d.需要添加 SE-Diff 放大器(将信号发生器连接到 J1和 J2)。 您是否有可向我发货的评估板?

    正确。 有关评估板、请联系高速放大器论坛。

    3.您提到的 LPF  (R14、C9、R9)、请向我发送其行为?

    LPF 约为2.5GHz

    4.变压器是否会影响 SNR 等其他参数?

    主要影响是影响 SFDR 的 HD2和 HD3。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我的计算是针对 LSB。

      ^本底噪声为–159dBFS/Hz 且输入带宽(3dB)为1.2GHz、则总噪声为:sqrt (10 μ V (-159/10)* 1.2e9 * 1.57)= 487uV。

    由于输入满量程为1.9 VPP、因此1 LSB = 1.9 /2^16 = 29uV

    3.487uV / 29uV = 16.698 LSB

    这些是我的计算结果、但当我测量 ADC 噪声时、我得到`6.5LSB、这与理论结果相差甚远。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的系统带宽可能是200MHz、因此我认为为了提高 DR (动态范围)、我将使用2倍抽取因子。 我开始测试它、但不确定我使用了正确的文件。 我使用的文件如下:

    A. LMK_Config_Onboard_983P04_MSPS.cfg

    b. ADS54J60_2x_dec_lowpass_4222.cfg

    c.在 HSDC 中、我选择了 ADS54J60_2x_4222

    d.在我写入的 ADC 输出数据范围内(491.52M)

    问题:

    1.这些文件是否正确,可以进行2倍抽取? 您是否有更好理解的文件名格式或描述?

    2.我将输入连接到一个50欧姆端接、以测量电路板的暗噪声。 我多次捕获数据、但有时我看到信号出现尖峰(请参阅连接)。 您能解释一下吗?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    这些设置是正确的。 请参见随附的。 该尖峰可能是由偏移校正算法导致的。 请尝试关闭此功能。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../8357.ADS54J60EVM-Quick-Startup-Guide-7_5F00_13_5F00_17.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    偏移校正算法用于交错。 不是吗? 关闭它会产生什么影响?

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    该器件具有两个校正块。 交错校正块可校正增益/时序不匹配、偏移校正块可校正直流偏移。 在大多数应用中、客户将使用具有交流耦合的器件。 在这种情况下、偏移校正将校正少量内部直流偏移。 如果用户设置了直流耦合、如果模拟 输入端有一个较大的直流分量、则偏移校正块将尝试对此进行校正、并可能导致杂散出现。  您的电路板是否仍设置为交流耦合? 如果是、我不确定您为什么会看到这种尖峰。 当您移除50欧姆端接电阻时、它是否消失?

    确保在更改 LMK 设置后和加载新的 ADC 配置之前始终按下电路板复位按钮。   

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1.评估仍然是交流耦合

    2.更改 LMK 后按重置按钮。

    3.我在输入端没有50欧姆端接的情况下重复了测试(输入端保持开路),我仍然看到两个通道上的尖峰。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对保存原始数据有疑问。

    当我保存它时、我看到我获得的数字与捕获中的数字不同。

    在 CSV 文件中、我会得到负值(请参阅随附的示例)、而这些值肯定不存在于捕获屏幕中(在捕获屏幕中、值大约为32K)。

    我是否应该向 CSV 文件中添加32K 以便与捕获屏幕匹配?

    Yuval

    e2e.ti.com/.../noise.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测量噪声时看到的尖峰。

    1.我在直流耦合配置下测试了它-尖峰会退出

    2、它最后1个采样

    其功耗超过1000 LSB

    4.附加的 Excel 文件和数据、以便您进行检查。

    Yuvale2e.ti.com/.../Spike-Ch-A.csve2e.ti.com/.../Spike-Ch-B.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    HSDC Pro 将数字显示为无符号二进制数、csv 文件保存为二进制的比较数据。 只需像您提到的那样添加32k。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    在使用旁路模式或低通滤波器模式时、我在我的设置中看不到这些尖峰。 它们是否始终位于相同的频率? 是否有一些测试设备在您的设置附近运行、可能会导致这种情况?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    尖峰并非总是发生、而是有时发生。 你是否有足够的时间运行它?

    2.没有其他工具可以解决问题。 无论如何、我将在另一个环境中测试它、以查看它是否重复。

    可能与交错校准相关。 这种校准是自动进行的,还是我应该操作它 ? 如果我不得不操作它而我没有操作它,会产生什么影响?   

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我有一个 FDA LMH5401的评估板。 我想将其连接到 ADS54J60 (直流耦合)并测试全通道。

    为了使其正确、我很感谢您向我发送有关如何将它们连接在一起以进行直流耦合测量的指南行(或图)

    在 ADS54J60评估板上、我在 R3、R4、C1、C3上组装了0 Ω 电阻器、并组装了 J1

    2.我还删除了 R6、R7、C6和 C7

    3、我是否应该离开 R1、R13、R2、R5、R14、 R9、C2和 C9按原样或是否应将其移除,并在 AINM 和 AINP 之间放置100欧姆电阻器?

    4.我是否应该将 VCM 从 ADC54J60评估板连接到 LMH5401评估板上的 VCM?

    5.我应该为 LMH5401评估板提供什么电源。 我提供了+/-2V、它是可以的吗? 0V 和5V 是否也正常?

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    对于#1和#2、这是正确的。 对于#3、您可以将这些保留在中。 对于#4、是的。 对于#5、请参阅附加的文件。 我们有一个 TSW54J60EVM、它将该 ADC 与两个放大器结合使用。 《用户指南》提供了有关使用这些器件的直流耦合应用的信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2671.TSW54J60EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdfe2e.ti.com/.../slau649a.pdf