大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. ADS8556能否用作具有16位满标量程的0~4*Vref、而不是-4*Vref~+4*Vref 等双极对称范围?
对于 REFDAC[9:0]、客户认为它可被用作编程 Vref。 在这种情况下、
Q2-1. 它是否可以与硬件模式(HW/SW = 0)一起使用? 客户认为不是
Q2-2. 它是否可以与 REF_IO 引脚一起用作外部输入? 客户认为不是
此致、
佐崎武
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. ADS8556能否用作具有16位满标量程的0~4*Vref、而不是-4*Vref~+4*Vref 等双极对称范围?
对于 REFDAC[9:0]、客户认为它可被用作编程 Vref。 在这种情况下、
Q2-1. 它是否可以与硬件模式(HW/SW = 0)一起使用? 客户认为不是
Q2-2. 它是否可以与 REF_IO 引脚一起用作外部输入? 客户认为不是
此致、
佐崎武
你好、Takeshi、
您的问题的答案:
不能、ADC 只能支持+/-4Vref 或+/-2Vref 双极范围。
2-1. 是的、但是您必须在软件中更改控制寄存器(CR)设置、然后可以将其切换回硬件模式。 切换到硬件模式时、CR 设置不受影响。
2-2. 我想您的意思是 REF_IO 引脚作为外部"输出"、是的、但我们不建议将其用于任何外部电路、因为内部基准驱动能力非常有限、很容易损坏。
此致、
戴尔