This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:满标量程和 Vref

Guru**** 2517510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917423/ads8556-full-scale-range-and-vref

器件型号:ADS8556

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. ADS8556能否用作具有16位满标量程的0~4*Vref、而不是-4*Vref~+4*Vref 等双极对称范围?

对于 REFDAC[9:0]、客户认为它可被用作编程 Vref。 在这种情况下、

Q2-1. 它是否可以与硬件模式(HW/SW = 0)一起使用? 客户认为不是

Q2-2. 它是否可以与 REF_IO 引脚一起用作外部输入? 客户认为不是

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    您的问题的答案:

    不能、ADC 只能支持+/-4Vref 或+/-2Vref 双极范围。

    2-1. 是的、但是您必须在软件中更改控制寄存器(CR)设置、然后可以将其切换回硬件模式。 切换到硬件模式时、CR 设置不受影响。

    2-2. 我想您的意思是 REF_IO 引脚作为外部"输出"、是的、但我们不建议将其用于任何外部电路、因为内部基准驱动能力非常有限、很容易损坏。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您可以就其他客户问题提供意见吗?

    问题1. 对于答案2-1、将在关闭电源时重置 CR 设置。 如果是、则 CR 设置在关闭电源后变为默认值、 客户必须在软件模式下设置他们想要的 CR 设置、并在每次打开电源后将其切换回硬件模式。 理解是否正确?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    正确。 实际上、数据表在第7.4.1节"硬件模式"中进行了说明、如下所示:

    "通常、该器件可在硬件模式下使用并切换至软件模式、以初始化或调整控制寄存器设置(例如、内部基准 DAC)、然后切换回硬件模式。"

    此致、

    戴尔